電気自動車での航続距離の不安を解消するため、充電時間の短縮は、高エネルギー密度のバッテリーパックの導入と同じくらい重要です。この数年間で、自動車OEMおよびインフラ提供企業は、バッテリーの80%を15~30分で再充電可能な150kW~350kWの急速充電器の開発と導入にますます力を入れるようになりました。目標の充電時間を実際に達成できるような堅牢な急速充電システムの開発には、高電力密度のパワーエレクトロニクスや、液冷式のケーブルとコネクター、車両の熱管理システム最適化、そして車両に搭載された蓄電システムと急速充電器との統合まで、多くの課題に対応することが不可欠です。
このウェビナーでは、EV急速充電器の設計と統合の課題に対応するために、革新的なシミュレーションとテストのソリューションを活用した企業の事例をご紹介します。
次の方法を学びます。
エネルギー管理と熱利用
Thomasはフランスで熱利用事業の開発に従事しています。フランスの1Dアプリケーションエンジニアチームのマネージャーを5年間務め、地域、鉄道、および自動車の市場を担当してきました。
Energy Management and Thermal Applications
Thomas is the thermal applications business developer based in France. He became the manager of the 1D application engineers team in France for over five years with successive specific focus on territory, train and automotive market.