「海中編」は、BAR Technologiesの最先端の船舶イノベーションを紹介する3回シリーズのウェビナーの3回目です。
BAR Technologiesは、顧客であるSubSea Craftと連携して、ここ数十年で最も革新的な潜水艇、つまりVICTA Class Diver Delivery Unit (DDU) を設計、構築、試験しました。この潜水艇は、航続距離、スピード、ステルス性能を独自に組み合わせた抜群の作戦能力を発揮します。
VICTAは、長距離挿入船と隊員輸送艇という2つの特徴を兼ね備えています。海上から海中へシームレスに素早く移動して露出を最小限に抑えることで、検知リスクを抑えます。このシームレスな移動と海上・水中の両方の性能は、革新的なフライ・バイ・ワイヤ制御システムによって実現し、VICTAを一世代先を行く浮上型潜水艦DDUにしています。
VICTAは海上での優れた性能 (航続距離: c40kts、250nm) に加えて、水中でも同様に目を見張る仕様を発揮し、4時間の航続時間で2人の乗組員と6人のダイバーを25nmで航行させるのに十分な性能を備えています。
標準的なISO規格の輸送用コンテナと互換性があるため、作戦部隊の一領域に簡単に、目立たずに移動することもできます。また、標準的な輸送機 (ロッキードC-130ハーキュリーズ など) の貨物室内に持ち上げることも、重量物吊下ヘリコプター (ボーイングCH-47チヌークなど) から吊り下げることもできます。
海上および海中の作戦部隊での28年超の経験を持つ特殊部隊のオペレーター兼SEAL輸送潜水艇 (SDV) のパイロットから得た重要な情報をもとに、VICTAの設計は特殊部隊のニーズを反映させています。
このウェビナーは、設計とエンジニアリングシミュレーションを統合した環境の利点を説明します。
ゲストスピーカー:
VICTA combines the characteristics of a Long-Range Insertion Craft with those of a
Diver Delivery Unit. It moves quickly and seamlessly from the surface to sub-surface, limiting exposure to a minimum and therefore reducing the risk of being detected. This transition, along with its performance in both domains, is enabled by an innovative fly-by-wire control system, making VICTA a generation ahead of other surface-submersible DDU’s.
VICTA’s impressive performance on the surface (c40kts and 250nm endurance) is matched by equally striking specification underwater where 4hrs endurance is sufficient to navigate 2 crew and 6 divers for 25nm.
Its compatibility with a standard ISO shipping container means that it can easily and discreetly be moved to an area of operation. Equally, it can be lifted within the cargo bay of a standard transport aircraft (i.e. Lockheed C-130 Hercules) or underslung from a heavy-lift helicopter (i.e. Boeing CH-47
Chinook).
With significant input from a Special Forces operator and SEAL Delivery Vehicle (SDV) pilot with over 28 years of surface and sub-surface operational experience, VICTA designs reflect the needs of the operator.
最高技術責任者
サイモン・スコフィールド氏は、BAR Technologiesの最高技術責任者であり、複数のアメリカズカップ、ボルボオーシャンレースなどのグランプリヨットレースで実績をあげているベテランです。最近では、2016年以来英国代表としてアメリカズカップに参戦しているBARランドローバーの設計 / エンジニアリングの責任者を務めています。