オンデマンド・ウェビナー

熱を考慮した電気シミュレーションで電子システム設計を加速

推定視聴時間:57 分

共有

回路シミュレーションで使用し、電熱過渡解析を強化してジャンクション温度の変化を予測するBCI-ROMを示す2つの画面

電子システムの電気設計と熱設計はチームがサイロ化して分断されていることが多く、意思疎通はほとんどありません。初期設計が不適切であることが判明した段階でコラボレーションしようとしても、調整と反復作業に時間と工数がかかります。しかも、設計ツールやシミュレーション・ツールは、情報やデータの相互運用性が十分でないこともめずらしくありません。

回路設計者は通常、回路内の発熱部品の温度を一定にすることを想定しています。一方、熱設計者は、システムの推定電流と電圧に基づいて一定の熱電力損失を想定しています。しかし、どのシステムも電流と電圧降下は温度の影響を受け、逆に温度は電流と電圧降下の影響を受けます。

チームは、コンポーネントの正確な検証済み熱モデルを使用して電熱シミュレーションを実行する必要があります。

このウェビナーに参加して、半導体コンポーネントの大手プロバイダーである日本のローム株式会社が、どのように設計の電熱シミュレーションを使用してコストのかかるリスピンを削減し、顧客の生産性を改善しているのかをご覧ください。

主な内容:

  • 低次元モデル (ROM) とは何か、回路シミュレーションで低次元モデルをどのように使用するか
  • Simcenter FlothermのBCI-ROMモデルを使用して高速の電熱シミュレーションを実行する方法
  • システム・アーキテクトがROHM Solution Simulatorを使用して、設計の電気・熱性能をすばやく評価する方法
  • シミュレーターを活用する利点を示すユーザー事例

講演者の紹介

ROHM Co. Ltd.

Ippei Yasutake

Group Assistant Manager of Solutions Engineering

Ippei Yasutake is the Group Assistant Manager of Solutions Engineering at ROHM Co. Ltd. His main areas of responsibility include thermal and electromagnetic design along with simulations. These are used to develop solutions for his customers’ design and development problems. He is the project leader of the team which developed the ROHM Solution Simulator. He and his team are committed to assisting ROHM’s customers to frontload their designs, ultimately helping them to reduce design and development time and costs.

Siemens DISW

Hon Wong

Business Development Manager for the Electronics and Semiconductor Industry in the Fluid and Thermal domain

Hon Wong is the Business Development Manager for the Electronics and Semiconductor Industry in the Fluid and Thermal domain for Siemens Digital Industries Software. He is based in Singapore and is focused in the area of semiconductor devices and packaging and works with software and hardware product management teams as well as sales teams globally to meet customers’ requirements.

Hon has over two decades of experience of using thermal simulation tools such as Simcenter Flotherm, Simcenter Flovent and Simcenter FLOEFD for a myriad of flow and thermal related problems. He is also experienced in the Energy, Building and Process industries, etc. using CFD solutions. He was previously with BHR Group, Flomerics, Vestas and Mentor Graphics. He received his Bachelor of Engineering degree from the University of London and holds a PhD. from Cranfield University.

Siemens Digital Industries Software

Mike Donnelly

Principal Engineer

Mike has been with Siemens for 22 years. He is a Principal Engineer working with the PartQuest-Explore Development Team. He is engaged in modeling and simulation of Analog, Mixed-Signal and Multi-Discipline Systems, covering a broad range of applications, including Power, Controls and Mechatronics. He has over 40 years of experience in Aerospace, Automotive and General Systems Engineering, focusing on simulation-based design exploration and analysis, from concept through detailed implementation levels. Mike holds a MSEE in Systems and Control from the University of Southern California, and a BSEE from the University of Cincinnati.