webinaire à la demande

Dépasser les limites de la conception avec le jumeau numérique

Partager

Dépasser les limites de la conception avec le jumeau numérique

Concevoir, installer, exploiter et entretenir des installations pétrolières et gazières dans l'océan est l'un des défis les plus difficiles et les plus stimulants que l'ingénierie puisse offrir.

Grâce aux jumeaux numériques, les exploitants peuvent concevoir un modèle d'équipement dynamique sous-marin qui évoluera parallèlement à son homologue physique. Les opérateurs pourront ainsi concevoir des équipements sous-marins qui répondent à toutes les problématiques qu'ils rencontrent au cours de leur cycle de vie opérationnel.

Découvrez comment optimiser le taux de production de gaz off-shore de 25 % grâce à un jumeau numérique

La mise en place d'une stratégie basée sur les jumeaux numériques pour la conception et l'exploitation du pétrole et du gaz en mer peut augmenter considérablement la production. En effet, ils vous permettent limiter les temps d'arrêt et, en identifiant le moyen le plus efficace d'optimiser les systèmes de contrôle, de répondre à l'évolution des équipements au cours de leur cycle de vie opérationnel. Ce webinaire à la demande se penchera sur la manière dont les compagnies pétrolières et gazières ont mis à profit des technologies comme les jumeaux numériques pour améliorer leur production.

Le rôle des logiciels de simulation :

Pour que les jumeaux numériques atteignent leur potentiel d'efficacité optimale, ils doivent être capables de faire des prévisions, non seulement en contrôlant l'état "actuel" des équipements immergés, mais également en anticipant la manière dont l'évolution des conditions météorologiques et autres facteurs externes influenceront le fonctionnement de l'équipement. Les logiciels de simulation (comme la CFD) permettent aux opérateurs pétroliers et gaziers de répondre à des questions pratiques et d'optimiser la performance de leurs installations dans toutes les conditions d'exploitation possibles, y compris celles qui n'ont jamais fait partie de l'enveloppe de conception.

Rencontrez nos experts de la CFD :

Gaétan Bouzard - Responsable marketing – Solution Simcenter pour le pétrole et le gaz
Gaétan a commencé comme chef de produit chez Siemens Engineering Services où il s'est spécialisé dans les applications de simulation de systèmes pour la gestion énergétique. Il est aujourd'hui responsable des logiciels de simulation pour le secteur du pétrole et du gaz.

Pierre Petit - Ingénieur spécialiste CFD – SolutionsMsEng intégrées – Assurance Qualité de la Production
Pierre est ingénieur en chef chez OneSubsea et a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité fluidique. Au cours de sa carrière, il a mené de nombreux projets allant de la conception à l'ingénierie détaillée. Il a consacré une grande partie de sa carrière aux questions relatives à la sécurité des fluides. Il y a cinq ans, Pierre a redécouvert le monde de la simulation CFD pour le pétrole et le gaz, et depuis, il travaille sur les analyses vibratoires liées à l'érosion et à l'écoulement.

Dr. Bruce Kakimpa – Ingénieur
Bruce est ingénieur principal chez Norton Straw et compte plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la CFD, des compteurs ASAE et dans le domaine de la conception sous-marine et des procédés de traitement du pétrole et du gaz.