webinaire à la demande

Conception multi-échelle d’un système de gestion thermique de batterie

Concevez et optimisez les systèmes de gestion thermique

Partager

Le châssis d’une voiture électrique rempli de cellules de batterie. Le châssis comprend deux moteurs et les quatre pneus. Il y a un véhicule électrique au premier plan, entouré de dizaines d’autres.

Et si vous arriviez à gérer la température d'un bloc-batterie et à éviter des dégradations rapides et le phénomène d'emballement thermique, tout en réduisant le risque de placage du lithium et en améliorant les capacités de charge rapide à basse température ?

Mettre au point un système fiable de gestion de la température d'un bloc-batterie n'est pas une tâche facile. Grâce à la modélisation multi-niveaux et aux simulations multiphysiques, Siemens offre une solution intégrée pour concevoir un système de gestion thermique de batterie économe en énergie.

Concevez et optimisez les systèmes de gestion thermique

Dans ce webinaire de 60 minutes, Lionel Broglia et Aziz Abdellahi de Simcenter expliqueront comment prolonger l'autonomie des véhicules en concevant et en optimisant les systèmes de gestion thermique des batteries à l'aide d'un jumeau numérique multi-échelle qui associe les échelles du véhicule, du bloc et de la cellule, et réduit les délais de développement, le nombre de prototypes et l'impact des modifications apportées à la conception.

Notre webinaire abordera les thèmes suivants :

  • Comment déployer un jumeau numérique multi-échelle
  • Trouver un équilibre entre autonomie de la batterie, capacités de charge et portée
  • Évaluer la sécurité des blocs-batteries dans des scénarios d’emballement thermique

À propos des intervenants

Siemens Digital Industries Software

Lionel Broglia

Responsable Développement Commercial

Lionel est responsable du développement commercial pour les activités de simulation de systèmes, en particulier pour l'électrification des transports terrestres. Il est titulaire d'une maîtrise en ingénierie mécanique et travaille dans le domaine de la simulation de systèmes multi-domaines depuis 1999.

Siemens Digital Industries Software

Aziz Abdellahi

Spécialiste des applications de batteries

Aziz Abdellahi est spécialiste des applications de batteries chez Siemens Digital Industries Software. Il est spécialisé dans la modélisation électrochimique, la modélisation de circuits équivalents, la modélisation de la durée de vie des batteries, l'analyse statistique des packs, la modélisation au niveau du véhicule et la modélisation atomistique. Avant de rejoindre Siemens, Aziz a travaillé en tant que chercheur principal en modélisation chez A123 Systems, un fournisseur majeur de batteries Li-ion pour les secteurs de l'automobile et des réseaux électriques. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie des matériaux du Massachusetts Institute of Technology et est l'auteur de 15 publications évaluées par des pairs dans le domaine des batteries Li-ion. Il a reçu le prix Norman Hackerman Young Author Award 2014 (Electrochemical Society) et le prix SAE's Outstanding Oral Presentation Award (en 2018).

Ressources associées

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.