webinar a la carta

Optimización de la topología para diseñadores

Ventajas de la optimización de la topología en el diseño de productos basado en la simulación

Tiempo estimado de visualización: 60 minutos

Compartir

Persona que observa un modelo CAD en un equipo de escritorio.

¿Te interesan las ventajas de la optimización de la topología? Tanto si tienes experiencia con la simulación como si estás empezando a adoptarla o nunca has utilizado herramientas de análisis estructural, te invitamos a asistir a este webinar. Obtén una orientación introductoria sobre cómo aprovechar la optimización de la topología a fin de mejorar el diseño de productos. Habrá una demostración en la que un ingeniero trabajará en el entorno de simulación basado en CAD.

Cuándo utilizar la optimización de la topología en CAD

El valor del software de optimización de la topología radica en que permite a los ingenieros desarrollar automáticamente nuevas geometrías de piezas optimizadas. El objetivo es mejorar el rendimiento del producto, minimizar el peso y reducir el coste de los materiales, o simplificar la fabricación. Estos beneficios se pueden conseguir en menos tiempo. Las tareas típicas abarcan:

  • Optimización estructural para aumentar la resistencia
  • Uso mínimo de materiales para diseños ligeros y de bajo coste
  • Reducción del uso de piezas para ensambles

Cómo utilizar la optimización de la topología

Dado que el coste de la fabricación aditiva y de algunas otras tecnologías de fabricación va disminuyendo con el tiempo, surgen más oportunidades de aprovechar el valor de la optimización de la topología. Asiste a este webinar e infórmate sobre las últimas novedades que hacen que la optimización de la topología sea más accesible, fácil de usar y rápida para los diseñadores y los ingenieros de diseño. Se presenta un ejemplo de diseño basado en simulación en el que se optimiza la resistencia y el peso del cuadro de una bicicleta de carretera.

Ventajas de la integración con software de simulación

El uso de la simulación en las fases iniciales del ciclo de diseño contribuye a prescindir de diseños irrealizables. También facilita la exploración de opciones de diseño más innovadoras que, de otro modo, los ingenieros descartarían. Tradicionalmente, muchos ingenieros de diseño evitaban las simulaciones porque carecían de la confianza y de los conocimientos necesarios para configurarlas y ejecutarlas. Sin embargo, el uso de la simulación en las primeras fases del proceso de diseño proporciona muchas ventajas, como el ahorro de costes y de tiempo, la facilidad para innovar y la mejora de la calidad del producto. Por esta razón, es importante que los ingenieros de diseño adquieran confianza en el uso de la simulación en las primeras fases del ciclo de diseño.

Ve este webinar y observa este proceso en acción.

Conoce al invitado

Siemens Digital Industries Software

Efthymios Papoutsis​

Mánager de Productos técnicos y optimización de la topología

Efthymios Papoutsis es mánager de Productos en Siemens Digital Industries Software. Es el responsable de las funcionalidades de las soluciones de ingeniería generativa y optimización de la topología. Durante su etapa como investigador doctoral, se centró en la industrialización de la optimización de la forma y la topología en la industria automovilística. También ha trabajado como especialista en simulación en el ámbito de la producción de tecnología automovilística.