seminario web a la carta

Conquista la frontera hipersónica: Domina la física extrema del vuelo a alta velocidad

Explora el diseño hipersónico con simulación avanzada

Compartir

Simulación del flujo de aire de un vehículo hipersónico que muestra la distribución del número mach.

Los ingenieros aeroespaciales conocen de sobras los retos de los vuelos hipersónicos. El calor extremo, la aerodinámica compleja y los problemas de integridad estructural plantean obstáculos que dificultan una simulación fiable y la optimización del diseño.

En este webinar, descubrirás cómo un enfoque multifísico integrado puede ayudarte a superar estos retos y ampliar los límites de la ingeniería hipersónica.

Aprenderás:

  • Avanzadas técnicas de simulación para modelar regímenes hipersónicos, como efectos termoquímicos e interacciones de plasma
  • Simulación precisa de los flujos reactivos y de la combustión para mejorar la predicción del rendimiento
  • Enfoques integrados que tienen en cuenta las ecuaciones de estado de los gases reales, la disociación molecular y la ionización
  • Modelado de malla adaptativa (AMR) para capturar con precisión choques, estelas, vórtices y otras estructuras de flujo críticas
  • Casos de uso reales que demuestran cómo estas soluciones posibilitan una simulación hipersónica fiable y realista

Aprovecha todo el potencial de tus proyectos hipersónicos y supera las limitaciones del modelado tradicional.

Conoce al invitado

Siemens Digital Industries Software

Jeremy Hanke

Principal Solution Consultant

Jeremy Hanke is a principal solutions Consultant at Siemens Digital Industries Software, specializing in aerospace engineering simulations. He began his career at NASA Langley Research Center in 2007, focusing on wind tunnel testing and uncertainty quantification for space launch systems. In 2012, he joined CD-adapco (now Siemens), providing technical expertise in applications ranging from hypersonic aerodynamics to corrosion simulation using Simcenter tools. Jeremy is a Senior Member of AIAA and has published numerous AIAA papers on high-lift aircraft simulations, adaptive mesh refinement, and other CFD topics. He holds a B.S. in Aerospace Engineering from the University of Minnesota and an M.S. from the University of Michigan. Jeremy enjoys baseball, football, board games, Star Wars, fishing, gardening, and spending time with his wife and three children.