webinar a la carta

Diseño y análisis estructural de aeronaves

Asegura la aeronavegabilidad mediante procesos integrados de diseño estructural

Tiempo estimado de visualización: 60 minutos

Compartir

Vista desde el interior de un fuselaje

Deja de malgastar dinero con procesos obsoletos. Este webinar presenta estrategias de eficacia demostrada para reducir el tiempo de certificación y los sobrecostes de las aeronaves mediante un diseño y un análisis estructural integrados.

La aeronavegabilidad es la certificación más importante para las empresas aeroespaciales. En este sentido, la evaluación estructural es el factor más crítico. Hasta el 60 % de los costes no recurrentes de las aeronaves pueden destinarse al desarrollo estructural y a conseguir la certificación de aeronavegabilidad. Por tanto, cualquier optimización del proceso puede repercutir enormemente en el presupuesto de tu programa.

Enfoque de diseño estructural de aeronaves

El análisis estructural tradicional está desconectado del diseño estructural. El resultado son ciclos de desarrollo prolongados y sobrecostes del programa.

Participa en este webinar para ver cómo un proceso integrado de diseño estructural y simulación de aeronaves te permite acelerar la certificación de aeronavegabilidad:

  • Generando cargas de vuelo, de tierra y aeroelásticas en un único entorno.
  • Sintetizando y gestionando casos de carga críticos para modelos FE globales y detallados directamente acoplados al modelo CAD.
  • Calculando el margen de seguridad con informes de certificaciones identificables.

Simcenter para la ingeniería de rendimiento estructural de las aeronaves

La simulación de aeroestructuras puede ayudarte a agilizar todo el proceso de dimensionamiento y evaluación estructural. Obtén más información sobre Simcenter para ingeniería de rendimiento estructural de aeronaves. Comprueba cómo esta solución puede ayudarte a cumplir plazos más cortos y reducir los costes de análisis estructural con la capacidad de realizar una evaluación de la aeroestructura de principio a fin en un entorno totalmente integrado.

Caso de uso de diseño de aeroestructuras con General Atomics Aeronautical Systems

Descubre cómo General Atomics acelera el diseño de aeronaves mediante la integración y automatización de herramientas. Phu Nguyen presenta un caso de uso de diseño de aeroestructuras para mostrar cómo:

  • Automatizar la creación de geometría CAD paramétrica con una guía de estilo coherente.
  • Automatizar la geometría CAE que se actualiza con los cambios CAD.
  • Automatizar la creación de modelos CAE con programas piloto demostrados utilizando una cadena de herramientas integrada para aeroelasticidad, CFD y FEA.
  • Conectar todos los modelos en un entorno de diseño integrado adecuado para la optimización multidisciplinar del diseño.

General Atomics redujo en un 25 % el tiempo de diseño estructural detallado. ¿Qué repercusión tendría un porcentaje como este en tu programa?

Conoce a los ponentes

Siemens Digital Industries Software

Ganesh Sethuraman

Simcenter Mechanical Business Development Manager, Aerospace and Defense

Ganesh is a business development manager for Simcenter 3D solutions in the aerospace industry. He has previously held various technical sales and marketing roles at Siemens in North America and Asia/Pacific. Ganesh has more than 20 years of supporting aerospace and automotive customers.

General Atomics Aeronautical Systems

Phu Nguyen

Senior Engineer, Aircraft Conceptual Design and Development

Phu has contributed to several aircraft platforms in various roles, including flight testing, aircraft structural integrity and airframe design. He works closely with other engineering disciplines to integrate tools, connect simulation models and data used in various aircraft design phases, with the goal of performing higher fidelity physics-based analyses earlier.

Recursos relacionados

Uso de soluciones de pruebas avanzadas para optimizar el análisis de NVH de la tracción de las bicicletas eléctricas
Case Study

Uso de soluciones de pruebas avanzadas para optimizar el análisis de NVH de la tracción de las bicicletas eléctricas

MAHLE utiliza Simcenter para reducir en un 80 % el tiempo de caracterización de la tracción y ofrecer productos de calidad