Live Webinar

Tessent Test Solutions를 이용한 ISO 26262 문제 해결

September 21, 2022, 06:30 AM UTC

Share

Tessent Test Solutions를 이용한 ISO 26262 문제 해결

개요

ISO 26262는 여러분의 다음 번 자동차 설계에 필요한 요건일까요? 이러한 요건을 자동적이면서도 반복 가능한 방식으로 다룰 수 있도록 지원하는 아키텍처가 필요할까요? 본 웨비나에서는 ISO 26262 요건을 몇 가지 알아보고, 기존의 DFT 기술을 활용해 ISO 26262 기능안전 요건을 충족시키는 방법과 ISO 26262 ASIL-D에 맞춰 준비된 Tessent의 테스트 기술이 어째서 이러한 요건을 다루기에 최상의 솔루션인지도 살펴봅니다.

오늘날의 자동차 전장에서는 새로운 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 지원하는 비율이 점점 더 증가하고 있습니다. 안전에 필수적인 ADAS 시스템의 요구사항으로 인해 반도체 디자이너에게는 ISO 26262 표준이 정의하는 기능안전 요건을 충족시켜야 하는 새로운 문제가 대두되고 있습니다.

세션 내용

  • 자동차 IC의 동향
  • ISO 26262 요건
  • Tessent의 ASIL-D에 맞춰 준비된 시스템 내 테스트를 안전 메커니즘으로 사용하는 방법
  • 수명주기 전반에 걸친 모니터링 및 향후 전망
  • 참여 대상

  • SoC 아키텍트
  • 안전 관리자
  • 검증 엔지니어
  • SW 엔지니어/매니저
  • 펌웨어 아키텍트/엔지니어
  • 자동차 IC 설계 엔지니어/매니저
  • Meet the speakers

    Siemens EDA

    Lee Harrison

    자동차 IC 테스트 솔루션 매니저

    Lee Harrison은 Siemens EDA의 자동차 IC 테스트 솔루션 관리자입니다. 그는 자동차에 중점을 둔 Siemens Tessent 테스트, 안전 및 보안 제품에 대한 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다. Lee는 Siemens 오토모티브 고객들의 현재 및 미래의 테스트, 안전, 보안 및 분석 요구사항을 이해하고 충족시키도록 노력하고 있습니다. Lee는 1996년 Brunel University London에서 MicroElectronic Engineering 학사 학위를 받았습니다.

    Related resources