On-Demand-Webinar

Herausforderungen der Automatisierung mit virtueller Inbetriebnahme-Software lösen

Virtuelle Inbetriebnahme leicht gemacht mit Process Simulate VC Lite

Geschätzte Wiedergabezeit: 24 Minuten

Teilen

Screenshot der virtuellen Inbetriebnahme mit Process Simulate VC Lite und TIA Portal Software.

Unternehmen stehen heute vor neuen Herausforderungen wie sich häufig ändernde Kundenanforderungen sowie immer kürzere Produktlebenszyklen und Produkteinführungszeiten. Neue Technologien sind bei der Realisierung flexibler Produktionssysteme, welche diesen Herausforderungen gerecht werden, daher unverzichtbar. Mit dem digitalen Zwilling ist die Integration dieser neuen Fertigungstechnologien in einer virtuellen Produktionsumgebung mithilfe eines Prozesses möglich, der als virtuelle Inbetriebnahme bezeichnet wird.

In diesem On-Demand-Webinar erfahren Sie, welche Vorteile die virtuelle Inbetriebnahme mit der Siemens-Software bietet, um eine Maschine, ein System oder Verhalten, die von der Steuerung gesteuert werden, zu validieren. Dies versetzt Sie in die Lage, Fehler zu identifizieren und zu beheben sowie Programme lange vor einer Produkteinführung zu optimieren – Registrieren Sie sich jetzt!

Realistische Validierung in der Fertigung mit virtueller Inbetriebnahme

Bei der virtuellen Inbetriebnahme wird ein virtuelles Modell einer Produktionsanlage oder Maschine entworfen und getestet. Mithilfe der 3D-Simulation wird eine digitale Kopie der Anlage erstellt, die in der Regel mit dem Automatisierungssystem verbunden ist, um jeden Aspekt der Produktion virtuell zu testen, bevor die Produktion beginnt oder Änderungen vorgenommen werden. So können beispielsweise Roboter virtuell in Betrieb genommen, getestet und optimiert werden, bevor die Programme auf die bestehende Anlage übertragen werden. Neue Technologien sind leichter integrier- und validierbar.

Nutzung eines umfassenden digitalen Zwillings, um die Digitalisierung voranzutreiben

Eine besonders kritische und heikle Phase muss immer vor dem Start der Produktion stattfinden, nämlich wenn die mechanischen, elektrotechnischen und steuerungstechnischen Teillösungen zum ersten Mal zusammenkommen und die Produktionsumgebung bilden. Durch die Digitalisierung und die Nutzung des digitalen Zwillings ist eine solche Integration auch in einer virtuellen Umgebung möglich. In diesem gemeinsamen virtuellen Raum können Konstrukteure bereits in einem frühen Stadium des Lebenszyklus eines Produktionssystems zusammenarbeiten und parallel entwickeln, anstatt seriell zu arbeiten.

Setzen Sie Siemens Process Simulate VC Lite ein, um die Entwicklung, Validierung und Inbetriebnahme zu koordinieren

Mit Process Simulate VC Lite bietet Siemens Automobilherstellern und -zulieferern virtuelle Inbetriebnahme und Robotik. Anwender erhalten die volle Funktionalität für die Entwicklung eines digitalen Zwillings zur Verwendung bei der virtuellen Inbetriebnahme:

  • Kürzere Zeiten bis zum Produktionsstart
  • Geringere Kosten für Inbetriebnahme, Fehlerbehebung und Nacharbeiten
  • Weniger Produktionsausfallzeiten
  • Möglichkeit virtueller Schulungen des Bedienpersonals

Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar an, um mehr zu erfahren, oder starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testversion!

Vorstellung des Referenten

Siemens Digital Industries Software

Gal Snir

Produktverantwortlicher

Gal Snir ist Product Owner bei Siemens Digital Industries Software. Er leitet die Softwareentwicklung für die virtuelle Inbetriebnahme innerhalb der Produktgruppe 3D-Simulation.
Gal kam 2013 zu Siemens und arbeitete im Engineering-Team, bevor er zum Produktmanagement-Team stieß.
Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau an der Universität Tel Aviv, mit dem Schwerpunkt Automatisierung und Steuerung.

Verwandte Ressourcen

Drone noise reduction
Webinar

Drone noise reduction

Improve community acceptance of urban air mobility technology such as eVTOL air taxis and drones. Learn how to reduce noise using simulation and test.

Accelerate VTOL aircraft verification and certification
Webinar

Accelerate VTOL aircraft verification and certification

Find out how efficient testing techniques support VTOL aircraft verification and secure certification