Die Aufzeichnung des virtuellen Symposiums „Simulation als Wettbewerbsfaktor im Maschinen- und Anlagenbau“ vom 19. Mai 2022 können Sie nun jederzeit online ansehen und gerne mit interessierten Kollegen teilen.
2015 gegründet bietet ACAM Engineering heute Berechnungsdienstleistungen als Engineering Volldienstleister für alle Arten von Fertigungsunternehmen an. Basierend auf seinen Erfahrungen in der akademischen Lehre und in der Industrie beschreibt Michael Sippl, wie Simulation vom derzeitigen punktuellen Einsatz zum Werkzeug für einen übergreifenden strategischen Wettbewerbsvorteil entwickelt werden kann.
Michael Sippl, Geschäftsführer, ACAM Engineering GmbH
In seinem Vortrag erläutert Dr.-Ing. Christian Kettler, wie eine umfassende Simulation der Maschinendynamik es ermöglichen soll, die ständig steigenden Anforderungen im Bereich der Verpackung in Bezug auf Nachhaltigkeit und Effizienz zu erfüllen. Insbesondere die Notwendigkeit zum Einsatz neuer Packstoffe aus Mono-Materialien und auch biobasierten Folien, sorgt für eine stetig steigende Bedeutung der Simulation für die Gewährleistung einer erfolgreichen Projekt-Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Dr. Ing. Christian Kettler, Geschäftsführer, SN Maschinenbau GmbH
Erst Simulation ermöglicht den effizienten Einsatz von KI in der Werkzeugmaschinenentwicklung
Für Heller als einen der führenden Werkzeugmaschinenhersteller auf dem Gebiet der Zerspanung spielt Künstliche Intelligenz eine führende Rolle, um Produktivität und Flexibilisierung in der Fertigung immer weiter zu steigern. In seinem Beitrag schildert Bernd Zapf, warum im Werkzeugmaschinenbau aufgrund der unterschiedlichen Datenverfügbarkeit Simulation unbedingt erforderlich ist, um die Vorteile der KI schnell und zuverlässig nutzen zu können.
Bernd Zapf, Bereichsleiter Entwicklung New Business & Innovations, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
Wie Simulation und Daten die Automatisierung in der Blechindustrie verändern
Der Einsatz von Modellbildung und Simulation ist in der Entwicklung neuer Maschinen und Anlagen heute ein fester Bestandteil und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit der Systeme immer weiter zu steigern. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Entwicklung von Maschinen. Durch die Kombination mit Daten, die aus dem Feld gewonnen werden, erweitert sich nun das Spektrum für Modellbildung und Simulation hin zur Optimierung im Betrieb, insbesondere in neuen „as a Service“ Geschäftsmodellen. Dabei können Simulationen unmittelbar eingesetzt werden oder dienen dazu, synthetisch Trainingsdaten für KI Modelle zu erzeugen. In diesem Vortrag werden konkrete Beispiele entlang dieses erweiterten Einsatzspektrums am Beispiel einer vollautomatisierten Lasermaschine aufgezeigt und der strategische Aspekt von Simulation und Daten diskutiert.
Dr. Jens Ottnad R&D - Head of Data & AI, TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Am FES werden Sportgeräte, wie unter anderem Bobs und Rennräder, für den deutschen Hochleistungssport entwickelt. Es ist der Anspruch von Michael Nitsch und seinem Team, in derzeit 14 Sportarten Spitzensportlern die besten Sportgeräte der Welt zur Verfügung zu stellen. Er zeigt in seinem Vortrag, wie der Einsatz von Simulation dazu beigetragen hat, die Führung in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu erringen und zu behaupten.
Michael Nitsch, Director, Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES)
Mit Simulation den Premiumanspruch von Werkzeugen im harten Baustellenalltag absichern
Als Spezialist und Premiumanbieter für Werkzeuge im professionellen Handwerk ist Perfektion und hervorragende Qualität der Anspruch von Festool, dem familiengeführten Traditionsunternehmen aus Wendlingen am Neckar. In seinem Vortrag beschreibt Thomas Mosthaf, wie bei der Entwicklung eines neuen Langhalsschleifers auftretende Herausforderungen, etwa die Verschmutzung als auch Beschädigungen durch nasse Stäube in der Absaugung oder auch die Wärmeentwicklung in der Elektronik mittels Simulationen sehr erfolgreich gemeistert wurden.
Thomas Mosthaf, Berechnungsingenieur Konstruktion, Festool GmbH
Keim- und Virenfreiheit in Großräumen mittels Strömungssimulation sichern
Als mittelständisches Maschinenbauunternehmen ist die IST Metz GmbH & Co. KG internationaler Marktführer im Bereich UV-Licht. Ruben Cremer zeigt in seinem Vortrag, wie mittels CFD Simulation innovative Luftkeimungsanlagen für Großräume wie Messehallen oder Schwimmbäder entwickelt wurden, die durch optimale Auslegung und Positionierung der Lichtquellen sowohl den Durchsatz als auch die Entkeimungswirkung optimieren und so die Keimbelastung reduzieren.
Ruben Cremer, Entwicklungsingenieur, IST METZ GmbH & Co. KG
Virtuelle Produktentwicklung als Innovationstreiber
Als international tätiger Schweizer Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik ist Produktentwicklung der zentrale Erfolgsfaktor für die Endress+Hauser AG. In seinem Beitrag zeigt Dr. Kumar, wie vor der Prototyperstellung das Produktdesign mit Hilfe numerischer Simulationen optimiert wird, wie mit der Simulation hunderttausende virtueller Prototypen oder Szenarien Sensitivitäts- und Optimierungsstudien durchgeführt und diese entweder direkt im Produkt verwendet oder zum Trainieren von Ersatzmodellen für weitere Vorhersagen eingesetzt werden.
Dr. Vivek Kumar, Principal Expert & Team Leader, Endress+Hauser Flowtec AG
Kritische Schadensanalyse im laufenden Betrieb
Als weltweiter Marktführer für Großwerkzeuge bietet Haidlmair die lückenlose Betreuung von Werkzeugprojekten von der Produktidee über Werkzeugdesign, Simulation, Konstruktion, Fertigung bis zur Unterstützung der Start-up Phase. Lukas Wagner zeigt am Beispiel eines in der Produktion aufgetretenen Risses im Werkzeugeinsatz, wie mithilfe von Simulationswerkzeugen die Schadenursache evaluiert und dann aus den Handlungsoptionen die optimale Maßnahme abgeleitet wurde, so dass es nur zu geringfügigen Produktionseinschränkungen kam.
Lukas Wagner, Head of HAIDLMAIR Advanced Simulations, Haidlmair GmbH
Erst durchgängige digitale Modelle steigern Effizienz in Entwicklung und Betrieb
Digitale Simulationsmodelle eröffnen im Zusammenspiel mit gemessenen Daten neue Potentiale sowohl in der Entwicklung wie in der Produktion. Anhand von Praxisbeispielen zeigen die Referenten, wie so konkrete Effizienzsteigerungen von Maschinen und Anlagen erreicht werden. Vorhandene Daten aus der Produktion werden mithilfe Künstlicher Intelligenz im digitalen Modell kombiniert und kondensiert, woraus dann die Verbesserungen im Betrieb umgesetzt werden.
Jörg Meinlschmidt, Portfolio Developer Simulation and Testing Solution, Siemens Industry Software GmbHAchim Weinbach, Portfolio Developer Simulation and Testing Solution, Siemens Digital Industries Software

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Director

Bereichsleiter Entwicklung New Business & Innovations

Berechnungsingenieur Konstruktion

Entwicklungsingenieur

Principal Expert & Team Leader

Head of HAIDLMAIR Advanced Simulations

Portfolio Developer Simulation and Testing Solution

Portfolio Developer Executive
Achim Weinbach focuses on aligning Simcenter simulation and testing solutions and product features with the challenges of customers in the machinery and automotive engineering industries. He holds a degree in physics and has been involved with simulation and testing solutions since 2010 with a focus on multi-domain system simulation.