On-Demand-Webinar

Die Rolle der Simulation beim digitalen Zwilling für die Energie- und Prozessindustrie

Nutzung der physikbasierten Simulation für optimale Konstruktionen

Geschätzte Wiedergabezeit: 45 Minuten

Teilen

Kraftwerk mit drei rot-weißen Abgasrohren sowie ein digitales Overlay

In der Energie- und Prozessindustrie spielen physikbasierte digitale Zwillinge eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entwicklung virtueller Anlagen. Durch die Nutzung der Simulation beim digitalen Zwilling können Konstrukteure die optimalen Anlagenkonstruktionen ermitteln, bevor eine Einheit in Produktion geht.

Bis vor Kurzem ließen sich digitale Zwillinge nicht auf Betriebsebene einsetzen, da sie zu komplex oder zu langsam waren, um auf die Betriebsgeschwindigkeit zu reagieren. Dies ändert sich schnell. In diesem Webinar erfahren Sie, wie die physikbasierte Simulation die Hürden für die Umsetzung digitaler Zwillinge im Betrieb senkt.

Mithilfe der Simulation die Komplexität begreifen

Die Prozesse der Energie- und Chemieindustrie sind komplex. Wenn Simulation eingesetzt wird, um die Komplexität verstehen zu können, bieten sich Möglichkeiten, diese Einblicke zum Vorteil Ihres Unternehmens zu nutzen. Physikbasierte Simulationsmodelle mit verschiedenen Längenskalen ermöglichen es Konstrukteuren, diese Komplexität zu erfassen und Konstruktions- und Betriebsbereiche zu untersuchen, um die optimalen Bedingungen festzustellen.

Anwenden der Erkenntnisse aus der Simulation auf die Betriebsabläufe

Wenden Sie Erkenntnisse aus der Simulation mit ausführbaren digitalen Zwillingen auf die Betriebsabläufe an. Mit digitalen Zwillingen können Ihre Konstrukteure die ideale Konstruktion ermitteln, bevor die Einheit in Produktion geht. Betriebsingenieure können basierend auf den umfassenden Erkenntnissen, die sie in der F&E-Phase gewonnen haben, auf Produktstörungen reagieren, die in Echtzeit stattfinden.

Wesentliche Anforderungen für physikbasierte Simulation

Die Notwendigkeit, Probleme entlang aller Zeit- und Längenskalen zu untersuchen, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für physikbasierte Simulation. Vielleicht benötigt ein Konstruktionsteam ein zweckgerichtetes Tool für eine gegebene Skala. Wenn mehrere Tools gebraucht werden, ist es wichtig, dass sie nahtlos integriert werden können und einen anwenderfreundlichen Workflow bieten.

Vorstellung der Referenten

Siemens Digital Industries Software (DISW)

John Lusty

Global Industries Marketing Lead, Energie- und Versorgungswirtschaft

John Lusty ist Marketingleiter für die Energie- und Versorgungsbranche bei Siemens DISW.

Siemens Digital Industries Software

Ravi Aglave

Director, Energie- und Prozessindustrie

Verwandte Ressourcen

Transparenz in der Lieferkette vom Bauernhof bis auf den Tisch mit IoT und Blockchain – ARC-Analystenstudie
White Paper

Transparenz in der Lieferkette vom Bauernhof bis auf den Tisch mit IoT und Blockchain – ARC-Analystenstudie

Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie von MindSphere, dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem, profitieren, um Transparenz vom Bauernhof bis zum Tisch zu schaffen.

Lösungen zur Rückverfolgbarkeit von Nahrungs- und Genussmitteln mit der Blockchain
White Paper

Lösungen zur Rückverfolgbarkeit von Nahrungs- und Genussmitteln mit der Blockchain

Mit Blockchain-Lösungen lässt sich eine lückenlose Rückverfolgung aller Lebensmittel- und Getränkeinhaltsstoffe gewährleisten und so die Lebensmittelsicherheit und Transparenz verbessern.