On-Demand-Webinar

Hochqualifizierte Mitarbeiter im komplexen Anlagenbau effizient einsetzen – durch Überführung von Erfahrung in Konfigurationswissen

Geschätzte Wiedergabezeit: 30 Minuten

Teilen

Aufzeichnung Virtuellen Symposium 2023

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer in der Drahtindustrie, im Gleisbau und in der PMC-Industrie. Seit über 100 Jahren beruhen Erfolg und Wachstum auf der klaren Fokussierung und kontinuierlichen Entwicklung hin zum Engineering-Unternehmen für komplexe Systemlösungen. Der Schlüssel zum Erfolg war für Schlatter von Anfang an, Maschinenbauer, Schweissfachleute, Elektriker und Software-Spezialisten unter einem Dach zu vereinen.

Mehr denn je trifft heute zunehmende Komplexität der Systemlösungen auf gestiegene Kundenanforderungen und gleichzeitig den zunehmenden Fachkräftemangel. Um dem gerecht zu werden, hat sich Schlatter entschieden, das tiefe Konfigurationswissen in eine automatisierte Lösung zu überführen. Damit könne sich zum einen die Entwicklungsingenieure auf Aufgaben mit höchster Wertschöpfung konzentrieren, zum andern werden die Aufgaben von Verkaufsinnendienst und Projektleitung deutlich aufgewertet. Wie durch die Entwicklung komplexer Anlagen im PLM-System und die automatisierte Übergabe der kompletten Stückliste an das ERP-System die Durchlaufzeit deutlich verbessert, die Fehlerquote massiv reduziert und daneben auch die Beschaffung erleichtert wurde, stellt Oliver Martitsch-Kreiner in seinem Vortrag vor.

Vorstellung des Referenten

Schlatter Industries AG

Oliver Martitsch-Kreiner

Leiter Informatik

Oliver Martitsch-Kreiner leitet seit 2020 als CIO die Informatik bei der Schlatter Industries AG, bei der er vor 29 Jahren als Konstrukteur seine Berufslaufbahn begann. Von 2001 bis 2020 verantwortete er dort den Bereich PLM- und CAD-Systeme.