On-Demand-Webinar

Optimierung der FMEA-Methodik für eine vollständige Risikoanalyse

Geschätzte Wiedergabezeit 40 Minuten

Teilen

Ein Qualitätsmanager arbeitet an Qualitätsplanung und FMEA

Bei Produktentwicklung und Fertigung können Produkt- und Prozessfehler schwerwiegende Folgen haben: höhere Garantiekosten, Beeinträchtigung der Produktfunktionalität und -sicherheit sowie Nichteinhaltung der erforderlichen Branchenstandards. Darüber hinaus müssen sich die Kunden den Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen, indem sie die Produkt- und Prozessentwicklungsverfahren mit einem ganzheitlichen Qualitätsansatz verbessern, der eine schnellere Markteinführung ermöglicht und gleichzeitig die Normen und Vorschriften berücksichtigt.

Die Fähigkeit, die mit einem potenziellen Produkt- oder Prozessfehler verbundenen Risiken zu untersuchen, ist von entscheidender Bedeutung, und die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) ist ein leistungsfähiges Instrument, das eine zuverlässige Risikobewertung zur Reduzierung von Konstruktions- und Prozessproblemen ermöglicht. Nehmen Sie an unserem Webinar teil und erfahren Sie, wie Sie das Risikomanagement mit Hilfe der FMEA-Methode für eine effektive Zusammenarbeit und Projektumsetzung optimieren können.

Risikomanagement für Konstruktion und Prozesse

Ein fragmentierter Qualitätsansatz beim Qualitäts- und Produktionsrisikomanagement kann problematisch werden, wenn Qualitätsteams festlegen, wie alle FMEA-Themen und die zugehörigen Dokumente während der Konstruktion, Prozessdefinition und Produktion zu verwalten sind. Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt einführt, muss eine große Menge an Informationen kommuniziert werden. Der effiziente Einsatz dieser Analyse innerhalb eines umfassenden Qualitätslösung, die auf einer PLM-Kollaborationsplattform basiert, ermöglicht es Herstellern, Fehler bereits vor der Produktion auszuschließen. Dadurch erhöhen sich die funktionelle Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Produkts.

Ein umfassendes Konzept für den FMEA-Prozess

Tools für die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse ermöglichen umfassende, vorausschauende Qualitätsplanung und Risikomanagement, um Fehler vor der Produktion zu vermeiden – wodurch Zeit und Geld gespart werden.

In diesem Live-Webinar werden folgende Themen behandelt:

  • Warum Ihr Unternehmen das Qualitätsmanagement als etwas Essenzielles ansehen muss
  • Verbesserung der Zusammenarbeit und Verringerung des Koordinierungsaufwands durch aufeinander abgestimmte Workflows für Qualitäts- und Entwicklungsteams
  • Wie eine native Qualitätslösung auf einer kollaborativen Plattform Fertigungsunternehmen bei der Einhaltung der Standardmethodik in einer einheitlichen Umgebung unterstützt

Registrieren Sie sich für dieses kommende Webinar, um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen mit dem führenden FMEA-Tool von Siemens Risikobewertungs- und Qualitätsplanungsprozesse realisieren kann.

Vorstellung der Referenten

Siemens Digital Industries Software

Valentina Lupo

Industry Manager – Discrete Manufacturing

Siemens Digital Industries Software

Axel Eicker

Siemens Senior Product Manager – Teamcenter Quality FMEA

Axel hat Produktionstechnik an der TH Köln und Qualitätsmanagement am Fernstudieninstitut der HTW Berlin studiert. Er begann bei Siemens als Senior Product Manager für Teamcenter Quality FMEA. Seine gesamte bisherige berufliche Laufbahn verbrachte er in Qualitätsmanagementfunktionen in der Entwicklungsabteilung von drei verschiedenen Weltunternehmen. Die Moderation von FMEA und die damit verbundenen Prozess- und Methodenoptimierungen standen dabei von Anfang an im Mittelpunkt. In seiner jetzigen Rolle bringt Axel sein Wissen in die FMEA-Lösung ein. Sein Ziel ist es, die beste auf dem Markt erhältliche FMEA-Lösung als integrierten Teil von PLM und Qualität zu entwickeln.

Verwandte Ressourcen

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration beim Fahrzeug-Performance-Engineering
Solution Brief

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration beim Fahrzeug-Performance-Engineering

Nutzen Sie eine Kombination aus Simulation, Tests, MBSE und KI beim Fahrzeug-Performance-Engineering für eine effiziente und rentable Fahrzeugentwicklung. Weitere Informationen

Komplexität in der Automobilindustrie mit einem systemtechnischen Ansatz bewältigen
Webinar

Komplexität in der Automobilindustrie mit einem systemtechnischen Ansatz bewältigen

Erfahren Sie, wie modellbasiertes Systems Engineering OEMs Sie dabei unterstützt, flexibel und kostengünstig zu bleiben und gleichzeitig die Herausforderungen der Automobilindustrie zu meistern. Jetzt ansehen