On-Demand-Webinar

Optimierung der FMEA-Methodik für eine vollständige Risikoanalyse

Geschätzte Wiedergabezeit: 40 Minuten

Teilen

Ein Qualitätsmanager arbeitet an Qualitätsplanung und FMEA

Bei Produktentwicklung und Fertigung können Produkt- und Prozessfehler schwerwiegende Folgen haben: höhere Garantiekosten, Beeinträchtigung der Produktfunktionalität und -sicherheit sowie Nichteinhaltung der erforderlichen Branchenstandards. Darüber hinaus müssen sich die Kunden den Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen, indem sie die Produkt- und Prozessentwicklungsverfahren mit einem ganzheitlichen Qualitätsansatz verbessern, der eine schnellere Markteinführung ermöglicht und gleichzeitig die Normen und Vorschriften berücksichtigt.

Die Fähigkeit, die mit einem potenziellen Produkt- oder Prozessfehler verbundenen Risiken zu untersuchen, ist von entscheidender Bedeutung, und die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) ist ein leistungsfähiges Instrument, das eine zuverlässige Risikobewertung zur Reduzierung von Konstruktions- und Prozessproblemen ermöglicht. Nehmen Sie an unserem Webinar teil und erfahren Sie, wie Sie das Risikomanagement mit Hilfe der FMEA-Methode für eine effektive Zusammenarbeit und Projektumsetzung optimieren können.

Risikomanagement für Konstruktion und Prozesse

Ein fragmentierter Qualitätsansatz beim Qualitäts- und Produktionsrisikomanagement kann problematisch werden, wenn Qualitätsteams festlegen, wie alle FMEA-Themen und die zugehörigen Dokumente während der Konstruktion, Prozessdefinition und Produktion zu verwalten sind. Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt einführt, muss eine große Menge an Informationen kommuniziert werden. Der effiziente Einsatz dieser Analyse innerhalb eines umfassenden Qualitätslösung, die auf einer PLM-Kollaborationsplattform basiert, ermöglicht es Herstellern, Fehler bereits vor der Produktion auszuschließen. Dadurch erhöhen sich die funktionelle Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Produkts.

Ein umfassendes Konzept für den FMEA-Prozess

Tools für die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse ermöglichen umfassende, vorausschauende Qualitätsplanung und Risikomanagement, um Fehler vor der Produktion zu vermeiden – wodurch Zeit und Geld gespart werden.

In diesem Live-Webinar werden folgende Themen behandelt:

  • Warum Ihr Unternehmen das Qualitätsmanagement als etwas Essenzielles ansehen muss
  • Verbesserung der Zusammenarbeit und Verringerung des Koordinierungsaufwands durch aufeinander abgestimmte Workflows für Qualitäts- und Entwicklungsteams
  • Wie eine native Qualitätslösung auf einer kollaborativen Plattform Fertigungsunternehmen bei der Einhaltung der Standardmethodik in einer einheitlichen Umgebung unterstützt

Registrieren Sie sich für dieses kommende Webinar, um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen mit dem führenden FMEA-Tool von Siemens Risikobewertungs- und Qualitätsplanungsprozesse realisieren kann.

Vorstellung der Referenten

Siemens Digital Industries Software

Valentina Lupo

Industry Manager – Discrete Manufacturing

Siemens Digital Industries Software

Axel Eicker

Siemens Senior Product Manager – Teamcenter Quality FMEA

Axel hat Produktionstechnik an der TH Köln und Qualitätsmanagement am Fernstudieninstitut der HTW Berlin studiert. Er begann bei Siemens als Senior Product Manager für Teamcenter Quality FMEA. Seine gesamte bisherige berufliche Laufbahn verbrachte er in Qualitätsmanagementfunktionen in der Entwicklungsabteilung von drei verschiedenen Weltunternehmen. Die Moderation von FMEA und die damit verbundenen Prozess- und Methodenoptimierungen standen dabei von Anfang an im Mittelpunkt. In seiner jetzigen Rolle bringt Axel sein Wissen in die FMEA-Lösung ein. Sein Ziel ist es, die beste auf dem Markt erhältliche FMEA-Lösung als integrierten Teil von PLM und Qualität zu entwickeln.

Verwandte Ressourcen

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.